请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2982 嗨、我正在寻找有关 BQ298器件的更多信息、特别是关于可在 CTR 引脚上支持外部 PTC 热敏电阻的出厂配置。 我已经确定 BQ298215具有我需要的 OCC 和 OCD 基准、但是如果我查看数据表、列出的所有器件型号都适用于 CTR 规格、而没有适用于 PTC。 有人能告诉我 PTC 配置使用的器件型号吗? 这是否仅通过联系 TI 的特殊请求来实现?

此致、
亚当