This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:需要 BQ298xyz PTC 工厂配置器件型号

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347761/bq2982-bq298xyz-ptc-factory-configuration-part-number-needed

器件型号:BQ2982

嗨、我正在寻找有关 BQ298器件的更多信息、特别是关于可在 CTR 引脚上支持外部 PTC 热敏电阻的出厂配置。  我已经确定 BQ298215具有我需要的 OCC 和 OCD 基准、但是如果我查看数据表、列出的所有器件型号都适用于 CTR 规格、而没有适用于 PTC。  有人能告诉我 PTC 配置使用的器件型号吗?  这是否仅通过联系 TI 的特殊请求来实现?

此致、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    目前、我们没有任何启用 PTC 功能的器件已发布版本。 我们提供了系统解决方案、允许 CTR 引脚与 TMP 器件协同工作、从而提供外部温度保护。 请参阅以下内容:

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复 Max.  这将起作用:)