This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3530:环境光传感器

Guru**** 2393645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355211/lm3530-ambient-light-sensor

器件型号:LM3530

我正在开发一个项目、我计划使用这款 LED 驱动器来驱动一系列10个 LED (UVA 下的波长)。

我不确定是否可以直接将环境光传感器更改为不同的 PN 光电二极管(光伏模式操作)。

光电流从几 nA 到最大1000nA 不等。  

我可以将此传感器直接应用于 ALS1和 ALS2吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weinan:

    我们的专家今天是 OOO、他将在稍后回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    谢谢!

    Br
    渭南市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weinan:

    我可以看一下您的原理图吗? 如果您有保密顾虑、可以通过私人消息将其发送给我。

    Br

    帕特里克