This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:负载调节

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353486/tps65130-load-regulation

器件型号:TPS65130

您是否有 TPS65130的负载调节规格?

  • 数据表中的总直流精度为3%
    • 这意味着电压精度是+/-3%还是+/-1.5%?

 谢谢!

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    精度为+/-3%。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢、我们是否还有此器件的负载调节规范? 我意识到这是我们必须

    谢谢

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    您是指负载瞬态期间的纹波吗? 它不仅与 IC 本身相关、而且受到组件参数和布局等因素的影响。

    Br

    帕特里克