大家好、
我的客户提出了有关 TPS65381A-Q1的以下问题、感谢您的支持。
- 对设备进行编程但没有下电上电(先关机后再开机)后、如何进入 活动状态 来自 安全状态 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户提出了有关 TPS65381A-Q1的以下问题、感谢您的支持。
Michael、您好!
感谢您的反馈! 我的客户有以下其他问题。
1.条件是 设备刚刚通过外部工具完成编程。 该器件 无法 转到 RESET 状态 →Diagnostic State →Active State Flow、因为代码尚未开始在器件内部运行。 因此客户认为他们不能使用这种方法。
2.设备是否支持在工作模式而不是安全模式下进行固件编程?
3.如果以上两种方法不能使用,唯一的方法就是客户 必须循环通电(关闭/打开) 器件进行编程、对吧?
4.生态对于您的话,客户还会看到其他 PMIC 编程后不需要重启。 只是为了看看、tps6538 5 1 (下一代 tps65381)? 编程后是否需要下电上电?
尊敬的 Miranda:
该器件配置为诊断状态而不是安全状态。 可以将器件编程为诊断状态、然后转至活动状态。 我不确定这是否可以为客户效劳、因为有时客户会推送一个更新、要求 PMIC 行为略有不同、因此需要重新编程、对于此器件、这会将 NRES 拉低、从而让 MCU 重新启动。 根据我的理解、稳压输出可以配置为在器件未进入待机状态的情况下保持处于复位状态。 为了回答您的最后一个问题、 TPS653850A 可以在绕过复位状态的同时从安全状态变为激活状态。 在共享有关该器件的许多详细信息之前、请确保签署了保密协议。
此致!
迈克尔·埃尔南德斯