This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:UC2845输出电压控制环路由于不同批次的 LM2904DR 而不稳定

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355873/uc2845-uc2845-output-voltage-control-loop-is-unstable-because-of-different-batch-of-lm2904dr

器件型号:UC2845
主题中讨论的其他器件:LM2904

尊敬的专家

我们使用 LM2904DR 作为 UC2845反激式电压控制环路,我们发现在一些批次中 LM2904输出噪声可能是非正态的。

这是我们的 LM2904电压控制环路 sch, IN-(PIN2)输入分压器连接到2.5V 基准源到1.2V, IN+(Pin3)连接反激输出3.3V 和 OUT1 (PIN1)连接 UC2845 VFB 引脚来控制输出电压。

  UC2845 输出12V 电源 GND 将连接到 LM2904 GND,而 UC2845将具有140k 的开关频率。

下面是测量 LM2904中的和输出波形,我们发现140k 开关 频率会  通过 GND 回路干扰 VIN 引脚,导致振荡和输出回路不稳定。 但是、只有极少数批次的客户会遇到此问题、而过去生产的机器不会出现此类问题。 我想问一下、我们 LM2904的抗干扰能力是否因批次而异。

放大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您实际上是在请求 LM2904支持。 但您的 UC2845主题会自动直接交给 UC2845团队。 这个团队不知道如何提供支持、也不知道在哪里转发您的支持请求。 我建议您使用 LM2904来创建一个有关主题的新主题、而不提及 UC2845、以便将您的支持请求转给正确的团队。 我将关闭该主题。