This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:温度测量函数的精度作为 BQ27427上的外部 NTC

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352381/bq27427-the-accuracy-of-temerparue-measured-function-as-external-ntc-on-bq27427

器件型号:BQ27427

您好!

     我想在 BQ27427的 BIN 引脚上使用外部 NTC 来测量电芯温度。  

我试图使用一个10K (1%)值的电阻器,连接在 BIN 和 VSS 在 EVM 在室温.

根据 Bqstusio、结果为18.65°C、但内部温度为24.45°C。 
此容差是否符合您的预期?

我发现此偏移可以由"EXT 温度偏移"固定。 这意味着我们需要对每个电量计执行延迟校准过程。 对吧?


    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    请参阅 BQ27427数据表中的以下章节。  

    您在这里使用什么 NTC?  电量监测计的默认配置 适用于 Semitec 103AT 型热敏电阻。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           我们的项目中将使用103AT-2 NTC。

    我刚刚使用10K 电阻(1%)在 EVM 上的25°C 条件下检查了测量精度。

    结果是我 在先前信息中得到的值18.65°C 与25°C)  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    您将测量仪表配置为使用哪个热敏电阻? 请确保将电量监测计配置为使用外部热敏电阻(请参阅下图、该图取自 bq27427 TRM)。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           OpConfig[temps]设置 为01。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    我已经和团队讨论过这一点、其行为很可能是由热敏电阻系数或外部温度偏移造成的。 请参阅取自 BQ27427 TRM 的以下内容。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           我们可以使用内部温度感应结果作为参考、   根据 外部检测结果计算此 ofset。   

    然后执行校准、为每个测量仪表补偿该偏移。 对吧?  

    该偏移(5.8°C)是否满足您的期望? 我没有看到任何关于外部感应 器件的规格值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    当升高/降低环境温度时、内部热敏电阻报告的间隙与内部热敏电阻报告的间隙是否相同? 如果它们相同、则应能够对偏移进行补偿。 如果它们不同、这 可能意味着它是热敏电阻系数。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           您是说在不同温度时、首先检查内部和外部热敏电阻之间的温差吗?

    我发现、当温度升高或降低时、内部和外部热敏电阻之间始终存在相同的温差(5.8 dgre C)。  

    如果这是热敏电阻系数问题、如何解决它?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    内部和外部热敏电阻之间的间隙在不同的温度范围内是相同的、因此您应该能够通过更改偏移来补偿此差异。   

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

           感谢您的信息。  

    我可以说、 5.8°C 温度间隙的结果位于您的规格中。 对吧?

    如果是、这是通过外部进行温度测量的硬件限制。 这意味着这一差距可能发生在 MP 版本或大于这一个版本上?   

    不管怎样、如果我们想使用外部测量函数、我们都必须通过训练过程来检查精度。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:  

    只要偏移不超过 BQ27427文档中列出的值、就应该是这样。  

    我不知道您在这里的最后一个问题中问了什么、您能详细说明一下吗?

    此致、  

    Jonny.