This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:适用于直流/直流电源

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343598/lm5149-for-dc-dc-power

器件型号:LM5149

您好,先生

我想设计一个如下的功率级、输出需要3~25V/5A、输出可以并联

LM5149是适合该应用的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    可以使用 LM5149作为并行输出。  但对于5A、可能不需要使用双相交错方法。  希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  

    模块的25V/5A 输出。 模块可以 并行输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    建议仅使用单相、无需双相交错。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    我们需要设计一个可调节直流电源、

    规格输入电压:48V,输出电压:5V~25V(5A),波纹1%

    LM5149 能做到吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    请参阅 应用手册以下链接、了解如何调整输出电压。

    希望这对您有所帮助。

    适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法(TI.com)

    大卫。