请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5149 您好,先生
我想设计一个如下的功率级、输出需要3~25V/5A、输出可以并联
LM5149是适合该应用的解决方案?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Alex:
请参阅 应用手册以下链接、了解如何调整输出电压。
希望这对您有所帮助。
大卫。