This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:推荐的通信收发器

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355474/bq76942-recommended-communication-transceiver

器件型号:BQ76942

您好!

我正在使用一个电池管理系统、已将 BQ76942归零为核心 IC 、  其设置与数据表建议的配置类似、REG 电压输出为辅助组件提供电流、但其最大电流消耗为45mA。

通信收发器是5V CAN 总线收发器、但只能在显性模式下找到70mA 所需的收发器。

对于使用  BQ76942的系统,是否有推荐的 CAN 收发器芯片?

感谢您的时间和帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien:

    让我进入 CAN 收发器团队、看看他们是否能为支持的电流低于45mA 的收发器提供任何建议。

    但是、在过去的参考设计(如 TIDA-010208)我们使用了直流-直流转换器为 CAN 收发器供电。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien:

    遗憾的是、我们没有5V CAN 收发器来满足45mA 最大电源电流消耗、但我们的3.3V 收发器会。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd233.pdf

    我已经看到 BQ76942上的 REG 可编程为 3.3V、您认为它适合您吗? 除非 Luis 说过、否则需要直流/直流转换器。

    此致、

    肖恩