This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:LMR36503-Q1稳定性计算

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1, TPS62933, LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352897/lmr36503-q1-lmr36503-q1-stability-calculations

器件型号:LMR36503-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62933LMR36503

您好!

我想尝试使用 LMR36503-Q1设计一个具有20V 输出、0.1A 电流的降压稳压器。 我找不到任何关于如何计算此类设计的环路稳定性的指南、数据表明确指出仅使用3.3V 和5V 输出的参考设计。 Webench 对我来说有点干扰、我真的不相信我从它获得的数据。 在 PSpice 中对其进行仿真是不够的、因为我需要知道它在各个工作点有多稳定、才能确保在所有条件下都能正常工作。

是否有工作簿或仿真等工具可以评估我的设计的稳定性? 我找到了一个适合您生产的 USB PD 芯片的插件、在设计过程中、它的用处非常大。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下链接可帮助您进行稳定性分析。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaag4/sluaag4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢链接。 这是一个有趣的通读操作、但它特定于 TPS62933器件、并包含进行分析所需的 TPS62933数据表中未提供的数据。 有趣的是、TPS62933数据表包含输出电容的计算、而 LMR36503的数据表没有。

    LMR36503数据表中包含的信息也与这些计算(直流增益、极点)所需的信息不同、因此不起始。 至少我找不到它。

    由于 LMR36503的设计信息如此之少、因此我不明白如何将其用于任何非3.3V 或5V 输出稳压器的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的建议是订购我们的 EVM 并在工作台上测量增益裕度和相位裕度(波特图)。 下面的链接显示了如何完成此操作:

    https://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、我们现在正在考虑投资实现这一目标所需的设备。 到目前为止、我们都没有这样做、但我认为现在应该这样做、我们可以确保设计能够在足够的安全裕度下正常运行。 这是很容易做的东西,但做的东西总是有效,你可以证明将永远有效那么难.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这听起来是个好主意。 祝您好运。