This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:当 IN 引脚上没有电压时、使用 ADC ICharge 测量电路消耗。

Guru**** 2510815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355181/bq25155-using-adc-icharge-to-measure-circuit-consumption-when-no-voltage-is-present-on-in-pin

器件型号:BQ25155

您好、我想知道%Icharge 值是否可用、并且在 IN 引脚未连接到电源时进行测量。

我想监控电路板消耗、看起来内部检测电阻器已连接到 BAT 引脚。

如果是这样、这是否意味着在 IN 引脚上未施加电压时我们可以在 ADC_DATA_ICHG 上进行测量?

(我想电流是反向的、我没有评估板来尝试)

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们正在研究这一问题,并将在一天结束时作出回应。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    放电电流不能从 ADC 读取、我们仅在存在输入电压且正在为电池充电时才读取该电流。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!
    此致、