This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628EVM:在 OTG 模式下 VSYS 复位、且 VIN 获取连接

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355674/bq25628evm-vsys-reset-when-in-otg-mode-and-vin-get-connected

器件型号:BQ25628EVM

您好!

我将 BQ25628EVM 连接到单节锂离子电池组。 A μ µC Charger_Control_在开始时激活 OTG (REG0x18_WD2 EN_OTG = 1)并定期复位 WD (Charger_Control_ 0 WD_RST = 1)。 47R 负载为 SYS 和 VPB (PMID)。 All Other 为默认值。

当我将板连接到 USB 或5V 电源时、VSYS 通常会被击穿。 在 VIN 上升约5ms 后、VSYS 会中断约10ms、然后恢复。 因此、由 Vsys 供电的孔系统将会进行重置。 我做错了什么? 我该怎么办?

此致、

CB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CB:

    在连接输入之前、需要禁用 OTG 模式。 这可以通过在输入端口和 VBUS 之间使用电源多路复用器来实现、以防止 VBUS 上出现电压、直到退出 OTG。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔