This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:输出电压调节不正确

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355549/tlv704-improper-output-voltage-regulation

器件型号:TLV704
主题中讨论的其他器件:UCC28881

您好!

我知道我将要问的问题非常令人困惑、但是、

我已将 TLV70433DBVT IC 连接到 UCC28881 SMPS 设计的输出。 我还在 LDO 的输出侧保持150欧姆的负载。

但事实是、 在输入端施加14V 的输入电压、输出端不会获得3.3V 电压、而是获得11V 电压。

我知道实际输入应该是3.3V、这种情况的可能原因是什么?

请说明一下这个问题! 它的位紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amal、

    为了进一步帮助您、您能否提供原理图?

    谢谢。

    斯蒂芬