This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:与 BQ77915和放大器配合使用;在过压保护期间使用 BQ24133。

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355444/bq77915-working-with-bq77915-bq24133-during-over-voltage-protection

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ24133

我正在研究一个使用 IC BQ24133为3节串联锂聚合物电池组充电的系统、该器件在3节串联电池配置中具有12.6V 的最大充电电压。

我有一个针对同一个3节锂聚合物电池组的保护电路、其中具有使用 BQ7791502的平衡器(内部)、该电池组的 OVP 为12.6V (4.2V/节)

在理想条件下、两者都可以正常工作。

好的、我的疑问是、当 BQ24133提供稍高的输出电压来为受 BQ7791502保护的电池充电时、会发生什么情况。 假设充电器提供了12.62V 的充电电压。

发生这种情况时、BQ7791502过压保护功能应打开并关闭 CHG MOSFET。 放电 MOSFET 仍将导通。 (数据表中的表9.6)、但有一个 MOSFET 的体二极管、它在需要时仍然可以绕过 CHG MOSFET 传导电流。  二极管将需要略高于0.3V 或更好的电压才能导通。 由于 BQ24133的电压为12.62V、电池电压为12.59V 左右、因此二极管也不会导通。

现在、CHG MOSFET 处于关断状态、而 DSG MOSFET 处于导通状态。

目前、由于 CHG MOSFET 关断、电池组无法放电。

  1. CHG MOSFET 如何再次导通以使电池组能够放电?
  2. 由于 CHG MOSFET 关断,当充电器 IC BQ24133没有电流消耗时,充电器是否会检测到电池已满? BQ24133将了解到、即使电池提供12.62V 的电压、电池也没有电流
  3. 当这个充电电压被移除时,CHG MOSFET 是否会打开?
  4. CHG MOSFET 是否仅在检测到负载时才会开启? 这是否会是因为 LD 引脚将被上拉,负载对 LD 引脚的下拉会使 CHG MOSFET 重新导通?
  5. 我对系统在此 OV 条件下如何工作的理解是否有错误?
  6. 我们是否应该选择更高的 OVP IC (高于4.2V/节)、即使我们的电池只能安全地充电至4.2V/节、以避免触发此过压故障?

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    Unknown 说:
    放电 MOSFET 仍将开启。 (数据表中的表9.6)、但有一个 MOSFET 的体二极管、它在需要时仍然可以传导电流、绕过 CHG MOSFET

    当 CHG FET 关断时、尽管 DSG FET 的体二极管仍然可以允许充电电流流动、CHG FET 将阻止该电流流向电池。

    Unknown 说:
    移除此充电电压后、CHG MOSFET 是否会开启?

    否、CHG FET 将保持关断状态、直到检测到放电电流或电芯电压降至恢复阈值以下。

    我们是否应该选择更高的 OVP IC (高于4.2V/节),即使我们的电池只能安全地充电到4.2V/节,以避免触发这种过压故障?

    如果电池可以安全地充电至更高的电压(例如、如果4.25V 仍然安全)、则您可以选择稍高的 OVP 阈值、以便在充电周期中为自己留出一些裕量。

    此致、

    马克斯·韦博肯