This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:如何处理充电周期?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25798, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346035/bq25730-how-to-handle-the-charge-cycle

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ25756

我对 BQ25730充电周期处理有疑问。 在数据表的 "8.4.1.2电池充电:

当电池已满或电池不处于良好的充电状态时、主机通过将 CHRG_INHIBIT 位设置为1b 来终止充电、或者
将 ChargeCurrent ()设置为零。"

这是否意味着充电周期必须由主机终止? 如果是、主机如何判断 CV 阶段何时完成?  

来检查充电电流 ADC 读数、会怎么样?  

如果它像这样工作、那么 CC 到 CV 阶段的转换需要由主机参与?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    你是对的。 它需要主机来终止充电。 BQ25730通常与智能电池和主机控制器配对使用。 主机可以从充电器或监测计检查充电器电流、并决定何时终止充电。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的信息。

    是否还有其他选项、它们实际上并不需要主机控制器来处理充电器。

    我们需要一个3节 LiFePO4电池组、这应该是控制器的最低要求、最好是具有外部降压/升压转换器  

    电桥 原因我们评估了 BQ25798、它具有内部电桥、但在3A 下充电时过热。

    BQ25756是一个不错的选择还是任何其他可能更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 CC 和 CV 之间的转换将由芯片自动完成、当接近满电量时降低充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我不确定这一点。 似乎主机需要处理所有事情。 因此、我将寻找其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有发现、请告诉我。 这是 LiPo 充电器的一个业余项目、可供我自己使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请给我一个可以私下讨论的联系人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将添加您、然后发送一条消息。