This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:关闭低侧 MOSFET 以提供保护、然后不会再次开启

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354651/bq77905-low-side-mosfet-switching-off-to-protect-and-then-not-turning-back-on

器件型号:BQ77905

下午好!

我们目前在使用 BQ7790509和 BQ294700DSGR 的新设计中遇到问题。
组装完成后、我们能够对电池组进行放电和充电、而不会出现问题。 但是、一旦测试了第一个保护功能(在本例中为 SCD)、FET 就会保护产品、但不会重新导通。

驱动程序似乎没有重新启动、但我们在文档和电路错误中找不到任何理由证明这一点。
插入了一份原理图副本、其中包含从故障电池组获取的测量值。

所有测得的电压均以 PACK-为基准、使用手持式 Fluke 175万用表进行测量、且已进行有效校准。

我希望您能提供一些见解。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我非常关心 CCFG 连接。

    对于4S 配置、该引脚应连接到 AVDD、而不是 VDD。

    此引脚的绝对最大值为3.6V、器件可能会损坏。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    对此,这似乎是问题所在。

    谢谢。