This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750的拆解

Guru**** 2516920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354328/bq25750-parralleing-of-bq25750

器件型号:BQ25750

您好!  

我正在计划并联两个 Bq25750。 一个是用太阳能(600W)供电另一个是用墙式适配器(240W)给电池充电的58v , 10 A。 在此,我将与您分享该方框图。 请告诉我将它们并行连接的可能方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25750可以并联、我们的许多客户会定期这样做。 请查看下方的方框图为您提供帮助。 一个连接到墙壁都没有关系、一个是太阳能也没有关系。 它应该工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我分享 该文档的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有突出显示器件并联的特定文档。 我刚才向您展示了基本概述。 我们的大多数客户自己做到这一点、然后我们可以在需要或出现问题时进行审查。