This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3426R050:客户想要使用10MHz 开关频率来驱动 CAN MOSFET、它需要非常陡峭的上升和下降沿。 LMG3426R050是否可以满足该应用? 谢谢。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3426R050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355591/lmg3426r050-customer-want-to-use-10mhz-switching-frequency-to-drive-can-mosfet-it-need-very-steep-rising-and-falling-edges-can-lmg3426r050-meet-this-application-thanks

器件型号:LMG3426R050

迪亚尔斯、

  客户希望使用10MHz 开关频率驱动 CAN MOSFET、它需要非常陡峭的上升和下降沿。 LMG3426R050是否可以 满足该应用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    LMG3426R050的最大开关频率至少是数据表中列出的3.6MHz。 该器件能够根据负载电流开启高达150V/ns 的压摆率、关闭压摆率。

    此致!

    凯尔