This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2592AA:NRND 状态

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2592AA, TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355721/faq-tps2592aa-nrnd-status

器件型号:TPS2592AA
主题中讨论的其他器件: TPS25924

为什么 TPS2592AA 状态更改为 NRND (不推荐在新设计中采用)、以及用什么替代它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2592AA 目前为 NRND、但不适用于 LTB 或 EOL、因此、我们将继续支持该器件运行项目。  但是、对于新设计、我们鼓励采用较新的器件。

    由于大电流应用中的性能限制、TPS2592AA 适用于较低的最大持续输出电流(3.4A)。 下一代器件 TPS25924具有改进设计、可支持高达5A 电流、可直接替代器件。 借助此设计更改、它可以支持更大的最大功率损耗、并适用于更广泛的客户应用。

    基于此、TPS25924是新设计的首选器件。

    此致、
    阿鲁什