This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:自举电容器公式

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355646/tps1211-q1-bootstrap-capacitor-equation

器件型号:TPS1211-Q1

您好!

TPS1211-Q1的 CBST (自举电容)数据表中的公式4如下所示:

这里的查询是:在上面的公式中、将用库仑为单位的电荷 Qg 与以法拉为单位的电容器 C1相加。 这怎么可能增加两个数量的不同单位?

相反、它应为 CBST >(Qg 总计/VG)+(10x C1)、其中 VG =栅极电压。

这会将所有数量转换为法拉、并且可以添加它们。

任何人都可以在上面的公式中添加更正注释。

此致、

D·阿布希斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    您是对的。 应为 Qg TOTAL /Δ(V (BST–SRC))。

    其中 Δ(V (BST–SRC))= 电荷泵关 断电压-电荷泵导通电压、接近于1V。 这就是它在公式(4)中缺失的原因。

    我们将在下一个数据表版本中阐明并添加更多说明。

    您可以将公式(4)视为  CBST >( Qg TOTAL / 1V )+( 10x C1)

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delta V (BST_SRC)将为0.6V