This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037EVAL:SS 引脚功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355278/lm25037eval-ss-pin-functionality

器件型号:LM25037EVAL
主题中讨论的其他器件:LM25037

您好!

我正在评估用于推挽式变压器驱动的 LM25037设计。  

我有一个关于使用 SS 引脚禁用 IC 的问题。

我观察到的是、当 SS 引脚接地时、输出 OUT A 和 OUT B 会短暂开启。  

请澄清这是不是正确的行为、或者由于 SS 引脚接地、应完全禁用输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 SS、OUTA 和 OUTB 的波形、在 SS 下拉至接地后、OUTA 和 OUTB 仍在短时间内显示波形。

    根据数据表图13、下拉 SS 将在下拉至接地后立即禁用 OUTA 和 OUTB、而不会继续一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    另请说明这是否仅是上电期间的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在上电时以及 ss 引脚拉至地(过载期间)时查看所附的示波器图

    加电  

    过载  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些波形不会显示您的观察结果-在 SS 下拉至接地时禁用 OUTA 和 OUTB。 所以你原来的观察没有任何证据支持。 我将关闭该线程、因为您的波形没有问题。