This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:仿真值和数据表值之间的差异

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355058/tps43060-difference-between-value-in-simulation-and-datasheet

器件型号:TPS43060

您好!

使用 WEBENCH Power Designer 工具、我可以使用以下参数设计 TPS43060输入:直流12V - 28V、输出:32V/3A。

工具给出如下结果:Rsns1=Rsns2=7mR (Rse=3.5mR)并且4.7µH (-> ILpeak=9.98A)。

TPS43060数据表第24页的公式(20)(SLVSBP4D - 2012年12月- 2014年9月修订)、Rsense 和 IL1pk 之间的关系为:Rsense = 68mV/(1.2 x Ilpeak)。

使用该公式且 Ilpeak=9.98A (由 WEBENCH 给出)时、Rsense 为5.7mR。

我的问题是:这种差异来自哪里? calcul 给出 Rsens=5.7mR、而仿真给出3.5mR

感谢你的帮助。

此致

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    WebBench 电源设计器是一个很好的入门工具、尤其是在您甚至不知道要使用哪个器件时。
    但它并不是真正的专业仿真工具。

    要计算功率级、补偿等组件、我始终建议尽可能使用快速入门计算器工具。
    对于 TPS43060、您可以从此处下载:
    www.ti.com/.../SLVC471

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利