This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:客户 DC/DC 模块存在问题。 首次成功测试后发生短路。

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37, TPS56A37EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354369/tps56a37-problem-with-customer-dc-dc-module-short-circuit-after-first-successful-tests

器件型号:TPS56A37

社区/TI 团队您好!

 

我们采用新型 TPS56A37 (4.5V 至28V 输入、10A、同步降压转换器)生产了小型24V 至12V PCB 直流/直流模块。 此时、它应加载最大值。 4A. 该电路基于 Webench 电源设计器设计。 PCB (4层)布局基于 TPS56A37EVM 评估模块的设计。

最初的五个原型模块测试非常有希望。 我们测试了不同负载下的温度。 到目前为止一切都很好。

几天后、我们想继续进行测试。 但是,所有的模块都坏了。  

设置:

客户的 TPS56A37电压稳压器 PCB 模块原型(22x20mm)

24V 输入、Rhode & Schwarz &、Peak Tech 实验室电源(电流限制约为100mA)

未连接输出负载

 

当电源接通后、出现了直接短路、然后可以使用测量器件对其进行测量。 无12V 输出并且 TPS45A37变热。

我们目前无法解释导致此问题的原因、因为我们在几天前已经注意到良好的结果。 我们使用四眼原理测试了两种不同的实验室电源、并检查了电源的极性和设置。 所有设置均正确。

对于导致 TPS56A37损坏的原因或我们如何对其进行定位、您有什么建议吗?

 

我们很高兴收到您的来信。

e2e.ti.com/.../1565.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明

    输入侧没有电解电容器。 上电时、您是否能够捕获 Vin 波形? 从电源到   TPS56A37的输入端是否有长电缆? 如果电缆较长且 Vin 上升快速、则 TPS56A37的 Vin 上可能会出现振铃/过冲。  

    另一个问题是我看不到 C7的器件型号、陶瓷电容器在直流偏置下会有降额、  您能否检查12V 直流偏置下的有效电容器值? 我认为 Cout 有效值太小。

    通过'所有的模块 损坏',他们一起加电和损坏了所有你重现的损坏吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 我将在输入侧使用电解电容器来测试它。
    • 输入源上的线缆大约为2m。 后来在计划的产品应用中、输入长度可能会更长。 它将用于在远离应用安装电源单元的情况下实现家庭自动化。
    • ´s 我没有来自 Vin 波形的测量、但这是一个很好的建议
    • 我要更改 C7值

    我们没有同时/同时把这两个模块连接在一起。 从而找出问题所在。 也许我们在几天前的第一次位置测试中使用了更短的电源电缆。 我目前无法检查这一点。 这或许可以解释不同的状态。   

    我们将制造新的部件并进行新的测试。

     

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明

    感谢您的更新。  

    Br.