This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:LED 输出灯串配置问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351877/tps92391-question-of-led-output-string-configuration

器件型号:TPS92391

迪亚尔斯、
您能否确认此电路图?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/TPS92391.pdf
所施加 LED 的总电流为350mA。

以下两种使用方法是否可行?
1.
将 LED_SET 设置为11K、将两个通道连接在一起、并将其余通道接地。
2.
将 LED_SET 设置为17.8K 并将两个通道连接在一起、同时将其余通道悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    我稍后会给您反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请与我们分享您的宝贵反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    很抱歉迟到了。 建议用于方案1: 将 LED_SET 设置为11K、将两个通道连接在一起、并将其余通道接地。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢你的帮助。