This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:请推荐 LT3758的替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5157, LM5155, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355540/lm5123-q1-please-recommend-an-alternative-to-the-lt3758

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155、LM5156、 LM5158、LM5157

TI 人很好

请推荐 LT3758的替代产品。

LM5123似乎只具有升压功能。

但 LT3758可以做 SPEIC , CAUK 电路。

您能给我一些建议吗? 最合适的 LT3758替代产品。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    没错、LM5123是异步控制器、只能处理升压拓扑。

    对于异步控制器、请查看 LM5155和 LM5156。

    我们还提供与具有内置 FET 的转换器类似的控制功能。
    它们是 LM5157和 LM5158。

    此致
    哈利