This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:查找 PWM 控制器中调制器的跨导。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842, UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355293/uc3842-finding-transconductance-of-a-modulator-in-the-pwm-controller

器件型号:UC3842
主题中讨论的其他器件: UC2843

您好、TI E2E:

我使用 UC3842设计一个简单的降压转换器、

输入电压=48V

VOUT=12V

Iout=5时

我将 SLUP340作为我的设计参考、

它提到了如何找到控制器中的调制器的跨导。

我在控制器数据表中找不到它、请帮我解决这个问题?

另请与该控制器 IC UC3842分享有关任何适用类似设计的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC2843没有跨导放大器。  此器件具有电压增益放大器。 因此、您需要基于第14页、III 型误差放大器、第16页、II 型误差放大器来进行环路补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,它澄清了我的怀疑。