This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74501-Q1:ISO7637-2脉冲1事件

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74501-Q1, LM74701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355425/lm74501-q1-iso7637-2-pulse-1-event

器件型号:LM74501-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1、、 LM74701-Q1

大家好、

有一个问题我想咨询你。 如果 LM74501-Q1 没有像 LM74700-Q1这样的无 TVS 功能、我们应在通过 ISO7637-2 脉冲1事件的地方添加 TVS。 只是想对其感到好奇、因为我知道12V 电池提供了一个 TVS 来限制负载突降电压。 这意味着 、如果我们使用 LM74501-Q1、可以移除哪个 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    LM74700-Q1需要在 ISO7637-2脉冲1期间将电压的负极侧钳制。 该 TVS 放置在保护 IC 阳极/EN 引脚的输入线路上。

    在负载突降情况下、我们不使用 TVS 来钳制正电压、因为器件在没有正电压的情况下可能会通过抑制的负载突降。

    共享 LM74501-Q1对 ISO 脉冲1的响应。

    可以移除用于钳制负侧的 TVS 二极管、并且仍然可以通过测试。

    这就是我指的 TVS。

    为了防止您需要 LM74700-Q1但进行无 TVS 运行、我们确实提供了 LM74701-Q1

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我仍然不明白为什么负电压会使阳极引脚断开、从 LM74700的数据表可知、输入电压为-60V 至60V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    是的、在 LM74700-Q1中、阳极引脚可以承受-60V 的电压、但 ISO 脉冲1超过了-60V。 对于12V 系统、它可以高达-150V、这肯定会损坏器件。

    此致、

    S·迪尔