This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:电源管理论坛

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5867, LP5810, LP5866T, TLC5947, LP5024, LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355352/tlc5947-power-management-forum

器件型号:TLC5947
主题中讨论的其他器件: LP5024、LP5867、 LP5811、LP5810、LP5866T

您好

我需要分别控制24个 LED 的强度、TLC5947似乎是一个很好的理想选择、但后来我发现一些 LED 接管了30mA (确切地说是50mA)。

因此我想添加一个 MOSFET 甚至一个 PNP 晶体管来控制更大的电流。

我将 TLC5947上的基准电阻设置为10K、这会将电流限制为 PNP 晶体管饱和所需的值以上。

通过根据特定限值仔细选择 LED 限流电阻器、下面的原理图似乎可以很好地工作。

我可以控制每个 PNP 的 PWM 占空比、因此我可以获得24个不同强度的强度、每个 LED 都具有不同的最大电流(即 PWM 处于100%占空比)。

但在 PNP 基极上没有限流电阻器或没有基极上拉电阻以确保每次都关断似乎很奇怪。  

但原理图运作良好、如果我将 PWM 设置为0%占空比、则根本没有电流流动;

~10k 基准电阻器会导致 TLC5947每个输出上的~μ A 5mA、但我限制发射电流的事实也会限制基极电流的摄入量、最后我得到0.2mA 附近的基极电流、从而在 LED 上实现 μ A 25mA。

我在这里遗漏了什么? 这是否能够可靠地工作?

谢谢!

谢谢 Luís Pereira。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Luís í a Pereira:

    实际上、我不确定您在这里的问题是什么?

    但对于您的应用、我认为如果您只需要控制24个 LED 并需要高达50mA 的输出电流。 我认为与 TLC5947相比、LP5024可能是一个更好的解决方案。

    当然、TLC5947是一个很好的解决方案、但我认为添加一个外部 FET 可能是 冗余。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回答。

     您建议使用 LP5024、每个通道的电流限制为35mA、我的 LED 将到达50mA。 如果我回答正确、如果我直接(不使用)使用任何 TLC 晶体管、则任何通道的最大电流都相同。

    在我的24个 LED 矩阵中、我实际上有6种类型的 LED、具有6个不同的最大电流、因此每种类型有4个 LED。

    在每组4个相等的 LED 中、我希望同时具有不同的强度。

    我正在寻找避免使用晶体管的方法、我找到了以下选项:

    1. LP5867 - 6通道、每通道限制50mA (总电流为0.3A)->我可以使用其中6个(每组4个相等的 LED 1个、每个 TLC6867上有2个未使用的输出=\)
    2. LP5811 - 4通道、限制每个通道的50mA (总电流为0.2A)->我可以使用其中6个(每组1个、共4个相等的 LED)

    LP5811似乎丢失了、但这里有一些我不太了解的信息、我担心可能会遇到无法同时为每个输出设置不同强度的 IC:

    LED 配置:矩阵还是参数?
    拓扑:线性还是升压?

    可以帮帮我吗?

    谢谢!

    谢谢 Luís Pereira。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Luís í a Pereira:

    请参考以下评论。

    1、对于 LP5024、最大输出电流实际上是指建议的工作条件、如果您不关心精度或任何规格、我想 LP5024可以意识到这一点。 但是这种条件(50mA 输出电流)需要亲自验证、以确定是否可以满足您的要求。

    对于 LP5811和 LP5810、我认为可以接受6个 LP5811。 这将是一个非常好的解决方案。 您能告诉我6类 LED 的最大正向电压吗? 然后、我可以判断您应该使用线性版本 LP5810还是升压版本 LP5811。

    3.对于矩阵拓扑、我认为我们的电流矩阵 LP5866T 只需一个芯片就能满足您50mA 和24个 LED 的要求。 LP5867无法满足50mA 输出电流要求。

    如果您不介意、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系、我们可以详细讨论这个项目、那么我可以帮您找到最适合您的 TI 解决方案。 谢谢!

    BR、Jared