This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入电压:11.5V 至12.5V,输出电压:0.8V,最大电流:25Amp Iload (标称值):20.6A。

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS53355, TPS548B22, TPS548C26, TPS546D24A, TPS548D21, TPS54KB20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223962/part-recommendation-vin-11-5v-to-12-5v-vout-0-8v-imax-25amp-iload-nom-20-6a

主题中讨论的其他器件:TPS548B22TPS548C26、TPS548D22 、TPS53355、 TPS546D24ATPS548D21TPS54KB20

您好、TI 团队、

我正在寻找一款具有以下规格的直流/直流降压转换器电源 IC。
输入电压:11.5V 至12.5V
输入电压(额定值):12V
输出电压:0.8V
波纹:<5%(推荐:3%)
输出电流:25A
输出电流(标称值):20.6Amp

上升时间 从10%标记到90%的时间。 10毫秒
单调性 斜坡中允许电压骤降。 0mV
斜率 在10%和90%之间的任意给定时间的斜坡速率
最大值:0.8*V(最大值)/上升时间(最小值)
7120 V/s
工作范围 正常工作条件下的电压范围(0.8V±5%)。 0.84伏
纹波 最大电压纹波(峰峰值) 20mV
过冲 允许的最大过冲 50毫伏
过冲稳定时间 允许的最大过冲持续时间。
(此时、差值电压应低于电源电压
稳态电压)
0.05毫秒

建议的 IC 必须符合 RoHS 和 REACH。

我已经模拟了几个电源、但它们都不符合我的规格。 下面是我尝试过的几个电源:TPS53355、 TPS546D24A 、TPS548C26、 TPS548B22、TPS548D22、   TPS548D21.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1) 1)在功率 FET 中的高温铅焊料例外情况下、是否符合 RoHS/REACH 标准?

    2) 2)您认为难以满足哪些特定规格?  

    例如、如果是稳定时间、为了在50μs 内实现5mV 以内的稳定时间、也许有必要不实现与标称输出电压相差50mV 的偏转。

    软启动时间 与最大压摆率不一致。  在7120V/s (最大压摆率)下、软启动的速度可以与118μs 一样快 、这是否意味着118μs 和10ms 之间的任何软启动时间都是可以接受的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    以下是我的回应:
    1) 1) 1)在功率 FET 中的高温铅焊料例外情况下、是否符合 RoHS/REACH 标准?
    回答:是的、可以接受。
    2) 2) 您认为难以满足哪些特定规格?  
    回答:我无法实现 过冲稳定时间、您的示例完全正确。  
    3) 3)软启动时间 与最大压摆率不一致。  在7120V/s (最大压摆率)下、软启动的速度可以与118μs 一样快 、这是否意味着118μs 和10ms 之间的任何软启动时间都是可以接受的?
    回答:是的、可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    根据您的设计要求、我建议以 TPS548D22为目标。  如前所述、满足5mV 恢复时间可能需要优于指定50mV 的基极瞬态性能。  内部斜坡发生器不允许我们更改斜坡直流阻断时间常数。

    或者、我们可以基于 TPS53355进行设计、在 FB 中注入一个外部 RCC 斜坡发生器、因此我们可以直接访问斜坡发生器、尽管电源轨上可以支持40mV 纹波(0.8V 上为5%)的5mV 目标似乎很奇怪。

    尝试在以下条件下使用 TPS548D22:

    VSEL 电阻器= 19.1kΩ(Vref = 0.8008、断续故障响应)

    模式电阻= 47.5kΩ(2ms 软启动、内部基准、D-CAP3)

    FSEL 电阻器= 29.4kΩ(650kHz、强制连续导通、Rx2斜坡)

    在 VOUT 和 VOSNS 之间放置一个10Ω 电阻器

    VOSNS 和 RSP 之间的1kΩ 电阻器

    RSP 和 RSN 之间无电阻器

    选择最小额定热电流为25A、最小额定饱和电流为35A 的150nH 电感器

    对于输出电容、您需要输出电容在120kHz 时保持低于720μΩ Ω 的输出阻抗、以实现稳定性。

      例如、

    2mΩ ESR 具有30%直流偏置降额的100μF 电容器在120kHz 时约为21mΩ  

    470μF 6mΩ 电容器在120kHz 时具有约9mΩ ESR。

    上述电路设计将在25A 负载瞬态期间允许大约18mV 的输出压降、因此它应在50μs

    如果它在50μs 中未在5mV 内恢复、您可以将 FSEL 电阻器更改为37.4kΩ 并增加 Cout 以在120kHz 时满足小于420μΩ μ F、从而将初始压降减小到小于10mV。

    如果这两种方法都不能为您效劳、我可以帮助您使用 TPS548D22转换器上的 D-CAP 模式设计跨电感器的外部 RCC 注入电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的详细说明、我将在我的设计中考虑这些内容、除此之外、您能建议符合 REACH 和 RoHS 标准的器件(符合 RoHS/ REACH 标准、但功率 FET 中高温引线焊接的情况除外)吗? 不可接受 作为备份选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS548C26是35A D-CAP+转换器、TPS54KB20是25A D-CAP4转换器、所有这些转换器均符合 RoHS 标准、7a 除外。  与 TPS548D22类似、两者都可能需要比数据表中所述的标称值更激进的控制环路设计、以确保在负载瞬态后在50μs 内恢复到5mV 以内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您推荐  TPS548C26 和 TPS54KB20、我曾尝试 在 Webench 中对 TPS548C26进行仿真、但却无法进行仿真(因为 Webench 门户网站说仿真未支持此设计) 如以上 Thread 中所述、您能否建议设计中必须纳入的更改、以满足我在上文提到的专长。 除了 Webench、还有其他工具可以对设计进行仿真。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您访问 https://www.ti.com/product/TPS548C26#design-tools-simulation 、您将找到 TPS548C26的仿真模块和可以帮助指导设计的 Excel 设计工具。

    推荐精确设计可能需要几天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您的输入、我已经开始通过 Excel 工作表进行计算、我请求您的输入也是如此。 我将等待您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我懂了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、应用团队目前没有带宽为 TPS548C26推荐详细设计、如果您无法使用之前推荐的 TPS548D22设计、请使用产品文件夹中提供的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您提供信息。