主题中讨论的其他器件: LM5156H
大家好、
您是否会共享用于发送电子邮件的邮件列表?
鉴于我们公司的信息安全政策、 我想请您从发布我的问题中重点关注。
谨致问候。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否会共享用于发送电子邮件的邮件列表?
鉴于我们公司的信息安全政策、 我想请您从发布我的问题中重点关注。
谨致问候。
您好, 高宏山,
感谢您使用 e2e 论坛。
请大家按照下列步骤操作:
-在论坛上注册正确。 否"??" 请输入。
-发布您的问题,包括 所有可能的信息 (VINmin、VINmax、VOUT、IOUT 等)。
-在该帖子中,提到可能需要其他信息,而您不能公开共享(例如原理图)。
-然后,我们可以从该线程内启动一个受保护的私人聊天。
我现在将关闭该线程、因为当您使用正确的名称注册时、这里的线程无论如何都会过时。
谢谢。此
致、 应用支持团队
您好!
感谢您的答复。
我认为论坛编号已经很好了。 请保留该主题。 我将在该主题中添加信息。
原理图中是升压转换器。
最大输入电压;16V,最小输入电压;8V,输出电压; 25伏
然后、我们有2种规格。 Iout 的规格 1是 Iout =0.7A、规格 2表示 Iout =0.05A。
-切换频率为2MHz
外部 Qg 为17nC
-电感 规格 1是10μH、规格。 2是33μH
然后、 我的问题是我们将 LM5156H-Q1的 VCC 用于其他原理图的可能情况。
其他图表的当前数量为0.2A。
其他原理图是 LDO 稳压器。 我们需要从 LM5156H 的 VCC 生成5V 的电压。
请给我反馈我的问题。
此致。
您好, 高宏山,
抱歉、我们控制器/转换器的内部稳压器不能用于驱动额外的外部电路。
VCC 电容器(以及同步转换器和自举电容器)是外部的唯一原因是它不适合封装。
此电容器完全用作栅极驱动器的储能。 从该电容器中汲取高电流脉冲、以驱动 FET 的栅极。
内部稳压器的尺寸仅为栅极驱动器提供足够的电流。
尤其是在2MHz 开关频率的情况下、将从该电容器中消耗大量能量。
仅允许将同一控制器 IC 的某些配置/模式引脚连接到 VCC 引脚(主要是确保这些配置引脚上的电压不会过高)。
相反、当输入电压较高且内部稳压器上会出现较大的压降时、可将外部电压馈入 VCC 引脚。 这将禁用内部稳压器、并有助于将损耗和热耗散分配到外部器件。
长话短说:请勿使用 VCC 引脚 驱动任何附加的外部电路。
此致
哈利