This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:电源管理论坛

Guru**** 1483165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H-Q1, LM5156H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227079/lm5156h-q1-power-management-forum

器件型号:LM5156H-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156H

大家好、

您是否会共享用于发送电子邮件的邮件列表?

鉴于我们公司的信息安全政策、 我想请您从发布我的问题中重点关注。

谨致问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 高宏山,

    感谢您使用 e2e 论坛。

    请大家按照下列步骤操作:

    -在论坛上注册正确。 否"??" 请输入。

    -发布您的问题,包括 所有可能的信息 (VINmin、VINmax、VOUT、IOUT 等)。

    -在该帖子中,提到可能需要其他信息,而您不能公开共享(例如原理图)。  

    -然后,我们可以从该线程内启动一个受保护的私人聊天。

    我现在将关闭该线程、因为当您使用正确的名称注册时、这里的线程无论如何都会过时。

    谢谢。此

    致、 应用支持团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我认为论坛编号已经很好了。 请保留该主题。 我将在该主题中添加信息。

     

    原理图中是升压转换器。

    最大输入电压;16V,最小输入电压;8V,输出电压; 25伏

     然后、我们有2种规格。 Iout 的规格 1是 Iout =0.7A、规格 2表示 Iout =0.05A。

    -切换频率为2MHz

    外部 Qg 为17nC

    -电感 规格 1是10μH、规格。 2是33μH

    然后、 我的问题是我们将 LM5156H-Q1的 VCC 用于其他原理图的可能情况。

    其他图表的当前数量为0.2A。

    其他原理图是 LDO 稳压器。 我们需要从 LM5156H 的 VCC 生成5V 的电压。   

    请给我反馈我的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 高宏山,

    抱歉、我们控制器/转换器的内部稳压器不能用于驱动额外的外部电路。  

    VCC 电容器(以及同步转换器和自举电容器)是外部的唯一原因是它不适合封装。
    此电容器完全用作栅极驱动器的储能。 从该电容器中汲取高电流脉冲、以驱动 FET 的栅极。

    内部稳压器的尺寸仅为栅极驱动器提供足够的电流。  

    尤其是在2MHz 开关频率的情况下、将从该电容器中消耗大量能量。  

    仅允许将同一控制器 IC 的某些配置/模式引脚连接到 VCC 引脚(主要是确保这些配置引脚上的电压不会过高)。

    相反、当输入电压较高且内部稳压器上会出现较大的压降时、可将外部电压馈入 VCC 引脚。 这将禁用内部稳压器、并有助于将损耗和热耗散分配到外部器件。

     长话短说:请勿使用 VCC 引脚 驱动任何附加的外部电路。  

    此致

    哈利