This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3QEVM:TPSF12C3QEVM

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222255/tpsf12c3qevm-tpsf12c3qevm

器件型号:TPSF12C3QEVM

请说明如何导出 AEF 的滤波器 LCM1和 LCM2的电感值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    Lcm1和 Lcm2的值取决于 EMI 噪声源振幅和允许的 Y 电容。 如果您现有的无源滤波器设计通过了测试、则扼流圈的电感通常低4-5倍(通过 AEF 对 Y 级注入电容器进行放大)。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以 在 Excel 文件或公式中获得 EMI 噪声源振幅与允许的 Y 电容之间的关系?

    我们是否具有此电路板的可订购参考设计器件型号?

     谢谢。

    项目信息(3):

    投影、460Vac 输入、4.5kW、Iline = 7.7Arms 最大值

    项目3ph 230Vax 输入、4.5kW、Iline = 15Arms 最大值

    投影1ph 230VAC 输入、4.5kW、Iline = 25Arms 最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucas。 负责的工程师现在不在办公室。 响应将延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:  

    Y 电容的值通常通过触控电流限制进行设置。  公式约为最大 Y 电容= 10nF *触摸电流规格。  60Hz、假设输入为240V。  获得 Y 电容值后、该电容即可分布在检测电容器和注入电容器之间。  对于典型增益、假设在 AEF 开启时允许的最大中心节点纹波为大约30,150mV。  这会设置最小 Lcm2值。  使用30个注入电容作为该计算的 Y 电容。  

    所示电路板尚不可订购、因此我们必须手动发送一块电路板给您。  请发送电子邮件给 Sharadh Navale、我需要一个板。  

    此致、Robert