Other Parts Discussed in Thread: LMR51450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51450 您好、专家!
希望确认:
是否可以 并行设计多个 LMR51450以 提高输出电流? 可能遇到任何挑战?
谢谢你。
此致、
阿奇·A·阿奇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Archie。
有两个主要的难题。 第一个问题是 LMR51450没有 SYNC 引脚。 我推荐 LMR38010之类的器件、该器件具有外部同步功能。 这样、您就可以生成支持多相操作的某种时钟。 有一些参考设计使用555计时器来实现交错时钟。 最后、您可以实现以下内容:

本 应用手册介绍了该方案。 我们的想法是、通过检测输出电压的差异、您可以调节其中一个相位的反馈、以实现更好的电流共享。
如果您有任何其他问题、请告诉我、
理查德