This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:此器件的技术支持 LMR14050SQDPRRQ1

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225609/lmr14050-technical-support-for-this-part-lmr14050sqdprrq1

器件型号:LMR14050

您好、专家!

我们的客户 参考的 电路与 TI EVM 给出的相同。 一切都是相同的、但在输出侧、他说 当输入为12V 时、它将获得0.8V 的电压。 请参阅 下面我与您分享的电路。 请告诉我在同一个方面需要5V 输出的任何解决方案。

澄清问题:
输入为12V、输出为5V。  它得到的不是5V、而是0.8V。  请提供帮助建议。
注意:没有短路、他们移除了 D46。

谢谢、此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    感谢您提供原理图。 目前、我们的主题专家不在办公室、我们将在明天结束时与您联系。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Oscar、

    感谢您的答复。 我将等待。

    此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    它们不应移除 D46。 该二极管对于降压转换器的运行至关重要。

    我认为它与反馈电阻有关。 如果最高值是17k、最低值是100k、则将获得大约0.8775V。 我会调整反馈电阻值、以匹配 TI EVM。  

    此致、

    理查德