请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 尊敬的先生:
我使用的是 UCC28180DR。 mosfe2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_05_2D00_16-at-16.08.10.mp4et栅源极电压开关时会产生尖峰。 类似地、当我增大负载时、尖峰也会增大。 请帮助我解决该问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我使用的是 UCC28180DR。 mosfe2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_05_2D00_16-at-16.08.10.mp4et栅源极电压开关时会产生尖峰。 类似地、当我增大负载时、尖峰也会增大。 请帮助我解决该问题。
Deepak、您好!
我相信 Danilo 在另一个 E2E 主题中发布了相同的问题。 我已将其分配给我们的 PFC 专家、但我要先问一下探测方法:
1.究竟是在哪里探测? 我假设这是接地栅极、但它是在 MOSFET、控制器还是其他地方?
2.是否使用"尖头与桶"探头技术? 如果不是、这是您在使用标准探针上的长接地线时会看到的情况。 在这种情况下、探针尖端不存在尖峰、而是探针尖端和接地线(电感器)末端之间不存在尖峰。
为了进行这些类型的瞬态测量、必须直接在目标点和最近的可能接地基准上使用尖端和接地筒探头、从而最大限度地减小接地环路。 在 控制器引脚8和1上、或在 MOSFET 引脚1和3上。
这是一个很好的解释: https://www.cui.com/blog/how-to-measure-ripple-and-transient-in-power-supplies
此致、
射线