This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:1.04固件问题

Guru**** 2590290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226846/bq78350-device-fw-1-04-firmware-problem

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350-R1A、BQ78350

您好、专家!

我们需要您的协助进行此调查。 我是代表我们的客户发布此帖子。

我从 BQ78350-DEVICE-FW 支持软件下载最新固件| TI.com。 我将78350-R1更新到最新的78350-R1A。

我更新后、Registers-current 在 bqstudio 中显示-60mA、这之前是6mA。  

我买了一个 BQ78350-R1A 芯片和最新的固件版本、这可以显示 bqStudio 上的正确电流。

我下载的固件有什么问题?

我的问题是、在我更新到 R1A 后、bqStudio 上显示的电流将比以前高? 6mA 在空载时变为60mA。 我使用 win11、你认为这是 win11的问题吗?

提前感谢您的检查。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    默认校准常数可能不同。 比较数据闪存中的校准值。

    或使用 bqStudio 校准 bq78350