This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953-Q1:设计支持

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227075/tps22953-q1-design-support

器件型号:TPS22953-Q1

您好

我是 Sandra、印度 Tessolve Semiconductor 的设计工程师。

目前、我们的汽车设计需要额定电流为10安培或更高的汽车负载开关。

标识了一个 TI 器件" TPS22953-Q1 "、额定电流为5A、并且想了解有关此器件的一些详细信息。

由于我们的要求是10A 或更大的负载开关、我们将两个 TPS22953-Q1 以在我们的设计中提供10安培、如下图所示。

请帮助我们澄清以下问题。

  1. 请确认是否可以使用下图中显示的拓扑 TPS22953-Q1 从而在输出端获得10A 电流。
  2. 如果不是、那么我们是否可以使用任何其他方法通过 TPS22953-Q1
  3. 您发现此拓扑有任何潜在问题吗?
  4. TI 是否有另一个建议使用10A 或更大电流的汽车负载开关器件?

谢谢、此致

桑德拉·普拉迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:  

    对于10A 汽车级负载开关、我建议使用两个 TPS22953-Q1、因为我们目前没有大于5A 的汽车负载开关。  

    我不存在任何拓扑问题。  

    此致、  

    伊丽莎白