This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:我有一个问题、为什么 ROC 的三个条件(电压、充电电流和时间)都能达到100%满足、但数据显示没有满

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226196/bq4050-i-have-a-question-why-are-the-three-conditions-voltage-charging-current-and-time-for-roc-to-reach-100-satisfied-but-the-data-shows-that-it-is-not-full

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我有一个问题、为什么 ROC 的三个条件(电压、充电电流和时间)达到100%满足、但日志数据显示未满。

 三个条件 :电芯电压<3485mV   时间>4s  电流<2.5A

以下是我的附件,请检查一下,希望你可以得到回复或讨论,非常感谢

D:\Project\BQ4050\question\termination.rar\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!e2e.ti.com/.../termination.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu:

    您很可能不符合通过的充电条件、看起来您已修改了收尾电流窗口、该窗口实际上未经设计不会被修改、除非您 非常熟悉有效充电终止方法。 收尾电流也非常高、应该接近于收尾电流的 C/20-C/10范围。 您之前与谁合作以获取修改后的 BQZ 文件?

    我建议将锥形窗口增大到默认值。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller 先生
    非常感谢您对我的问题的答复、设计要求必须为25A、很抱歉无法修改、我 还有两个问题

    • 关于"您很可能不符合通过的充电条件"。 我认为、根据我的设计、我满足先前测试中实现的充电满条件。 这样做的原因是什么
    • 在先前的电池测试中、电池包开始以0%充电、在满足三个条件设置后可以达到100%。 在相同的测试条件下、这一次电池没有在0%开始充电、但无法充电至100%

    你能告诉我这种现象的原因,非常感谢你的答复,祝你愉快的一天!

    此致、

    zehu.chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu:

    共享的.gg 文件屏幕截图显示锥形窗口、锥形电荷被修改、除非完全了解影响、否则不应更改。

    请将锥形窗口和锥形电荷设置为默认值、即64mA 与40s、然后查看 VCT 问题是否已解决。 您还可以通过从"data memory"选项卡导入默认值、在 BQStudio 中看到默认值。

    此致、

    怀亚特·凯勒