This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:输入电压压摆率限制

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226997/tps23751-input-voltage-slew-rate-limiation

器件型号:TPS23751

您好!

我的客户想要检查输入压摆率是否有任何规格或限制?

根据我的理解、如果任何输入 VDD 条件低于绝对最大额定值100V、TPS23751很好。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    IEEE 802.3标准定义了 POE 输出电压上升时间和压摆率。  PSE 输出电压的最大值应为3.5V/us。 如果您  仅询问我们的 PD 器件 TPS23751的上升时间限制、则没有具体的压摆率限制。 谢谢。

    此致、