This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:DRA829 PDN 指南差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, TPS62813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226749/tps6594-q1-dra829-pdn-guide-discrepancies

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62813-Q1DRA829、DRA829V

大家好、

看看为 DRA829供电的两个选项。 PDN-0C 和 PDN-1A 列于 DRA829V 产品页面的文档部分(作为用户指南)。  关于 LPDDR4的两个文档之间存在差异。  在这两个选项中、LPDDR4 VDD1都由 TPS65941213-Q1芯片供电、而 DRA 上的 VDD2、VDDQ 和 VDDS_DDR_BIAS 以及 VDDS_DDR_IO 由降压 TPS62813-Q1供电。

PDN…选项(第一行和第一列)的表2-1中表示:"支持 LPDDR4 SDRAM 的8Gb Ω 而对于 PDN 0C 选项(下一行)、它表示"支持8GB LPDDR4 SDRAM。。。 但在 PDN 0C 文档中、它有"支持32GB 的 LPDDR4 SDRAM…"

如果它们由相同的器件供电、为什么存在差异?

8GB = 1GB、32GB = 4GB、8GB=8GB。

询问、因为 PDN-1A 选项是首选选项、因为它不需要断电/安全选项、并且简单、但如果文档中没有错误、8Gb 可能会限制条件。

从 PDN-1A 文档中:

从 PDN-0C 文档中:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您注意到差异。 DDR 存储器大小不取决于 PMIC、而是取决于其供电的系统。 DRA829可支持连接外部 SDRAM 存储器的32位数据路径和高达8GB 的地址空间。

    这些信息可在 DRA829 Jacinto 处理器器件版本1.0和1.1数据表中找到

    此致、
    梅根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan:

    感谢您的跟进!

    这只是一个文档错误、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    可以。 文件中似乎有一个错误。 如果发现任何其他不一致之处、 应以数据表规格为准。

    此致、
    梅根