This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:bq28z610evm 和 bq24725evm

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, EV2400, BQ28Z610, BQ24725, BQSTUDIO, BQ2419XEVM, BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222039/bq28z610evm-532-bq28z610evm-and-bq24725evm

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ28Z610、BQ24725、BQ24725A BQSTUDIO、BQ2419XEVMBQ24196

您好、TI 团队、

我已经使用了2个评估模块 bq28z610evm 和 bq24725evm 来仿真单节锂离子电池充电/放电、并使用 EV2400和 EV2300适配器板 PC 接口来监控电池状态。 能否使用 bq28z610evm 电量监测计来控制充电器 bq24725evm 以独立运行充电/放电周期而不使用 GUI?

请告知。

此致!

TP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     bq28z610的最新固件版本可以在总线上发送广播、理论上可允许充电器和电量监测计自主运行。 通常、能够理解这些广播的主机系统会控制充电器。 请参阅 TRM 第4.11节-广播模式

    但充电器必须能够使用这些广播。 充电器团队可以评论 bq24725是否是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Shirish。 您能否向我发送一条链接、用于下载可访问 Broadcast 模式的 bq28z610最新固件?

    我正在等待 TI 充电器团队关于 bq24725的确认、说我使用 bq28z610的广播。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    以下是 BQ28z610:https://www.ti.com/product/BQ28Z610#software-development 最新固件的链接

    不可以、BQ24725无法与 BQ248z610配合使用。 请参阅  BQ248z610  TRM 第4.11节-广播模式。

    BQ28Z610电量监测计使智能电池成为 I2C 主设备、将充电电压和电流广播到智能电池充电器。 BQ24725A 充电器使用 SMBus 进行通信、不能与 I2C 主设备配合使用。

    建议查看自主智能电池协会: https://www.ti.com/product/BQ40Z50#tech-docs 以了解更多信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您提供信息。 我按照您发送给我的链接来下载 bq28z610的固件、但不确定要下载哪个 FW 版本(稳定版、Beta 版等)。

    我下载 bq28z610R2 FW 捆绑包-2.00、其中没有文件夹中的执行应用文件? 请参阅下面的。 请告知。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    SREC 文件是固件。 使用 bqStudio 将固件编程到器件。 测试版 bqStudio 具有最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我现在正在使用由 bq24196EVM 充电器 I2C 控制的、并尝试通过具有固件 SREC 文件的 bq28610EVM 电量监测计广播模式来运行充电/放电电池周期。 但我没有看到[BCAST]来设置和广播充电器的充电电压/电流。 请告知。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    在 Settings - Configuration -I2C Configuration 下检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您能帮我发送一个链接来下载 评估软件 bq2419xEVM_GUI.zip 以便我可以测试电池充电周期吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tran、您好!

    以下是指向 GUI 的链接:https://www.ti.com/tool/BQ2419XEVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    下面是要下载哪个文件的图片。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢提供软件安装链接。 完成 EVM 设置、没有问题。 但是、当我尝试在 POR (REG01[5:4]= 01)启用电池充电的 情况下以自主电池充电周期运行时、bq24196在没有主机(GUI)的情况下无法运行充电周期。 能否运行 自主电池充电循环? 请告知。  

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    我不支持 BQ24196、我建议关闭此主题并打开与此器件相关的新主题。 它可以帮助未来遇到类似问题的客户快速找到答案。

    此致、

    Christian。