This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75452B:输入电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223594/sn75452b-input-voltage

器件型号:SN75452B

大家好、  

你好。  

我们需要知道此器件的最小输入电压? 或者是否有在3.3V 下工作的等效功能?

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    我们建议电源电压保持在4.75V 和5.25V 之间。  

    但输入电压可能超出该范围、其中大于2V 的电压表示高电平输入电压、而小于0.8V 的电压表示低电平输入电压。  

    此致、  

    伊丽莎白