This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:TPS389006004 1.8V I2C

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226436/tps389006-q1-1-8v-i2c-for-tps389006004

器件型号:TPS389006-Q1

你(们)好!

如数据表所示、i2c 电压阈值由寄存器位 DEV_CONFIG.SOC_IF1配置。

1.please 阐明了  tps389006004的配置是什么?

如果客户现在要使用1.8V i2c、TI 是否需要发布具有新 OTP 的新器件型号?

BRS、

书彪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubiao:

    我认为您无法手动读取/写入  DEV_CONFIG。 SoC_IF1位。 根据该 EVM、它默认为3.3V 上拉。 (在测试时、1.8V 的电压无法正常工作)。

    上拉电压是 TI 在卖给客户之前必须设置的电压。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    这是否意味着如果需要1.8V I2C、我们需要新的 OTP? 一个新的零件号?

    Br

    书彪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubiao:

    我的答案是基于我能够在工作台上观察到的情况。 我正在检查、我会向您提供系统团队的答案。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubiao:

    是的、您需要具有新 OTP 的新可订购器件型号。

    谢谢。

    安德鲁