This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:BP1V5下降原因

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226523/tps546b24a-bp1v5-drops-reason

器件型号:TPS546B24A

专家、您好!

我可以知道 BP1V5下降的原因吗? 客户遇到 TPS546B24A 会随机关闭的问题、他们发现 AVIN/PVIN 是稳定的、但 BP1V5下降。 根据检查的规格、BP1V5有30mA 电流限制、除了电流限制、我想知道是否有任何错误会导致 BP1V5下降? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    BP1V5以内部连接到 DRTN 的 AGND 直接脱离 AVIN 运行、而 AGND 不应连接到 BP1V5电容器的旁路回路以外的任何外部网。  导致 BP1V5跌落的唯一原因是:

    1) 1) AVIN 电压损失

    2) 2) AVIN 到 AGND 的中断

    3) BP1V5上的加载  

    4) BP1V5的旁路不正确

    5)将 DRTN/ BP1V5旁路返回连接到 DRTN 以外的任何地方。

    您是否有要分享的受影响电路原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    根据客户的板进行的检查、我们尝试了以下步骤进行调试、但没有进一步的步骤。 我已向您发送了包含原理图/波形/描述的电子邮件。 请帮忙。 谢谢!

    1.将去耦电容(BP1V5至 DRTN)从1uF 更改为2.2uF。

    2.从 BP1V5到 AGND 增加额外的2.2uF。

    3.很难测量 BP1V5的电流、因此无法检查它是否过载。

    4. Fusion Digital Power Designer GUI 中看不到任何内容、因为发生此问题时 NB 无法与 TPS546B24A 通信。

    5.确保没有 EN 拉低根本原因。

    6. X 射线确保没有焊接问题。

    7.已更改外部电阻/电容如  C2390 C2389 R1886 &选择模型电阻*7. 问题仍然存在。

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于项目4的注释-->在监视器页面上看不到任何故障报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann:

    VDD5复位为3.9V 和 AVIN 跳跃都指示内部逻辑复位、但看起来 BP1V5似乎提前了大约1.5ms 开始发生。  我在原理图中看不到应该加载 BP1V5的任何内容。

    看起来输出电压在大约200μs 处放电、发生这种情况时的负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    我会向客户索取。 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    其他几个问题:

    1) 1)原理图显示了连接到单个接地平面的所有内容、它们实际接地是如何连接的?

    2) 2)客户组装了多少块电路板?

    3) 3)所有的电路板都在执行此操作、还是仅1个电路板?

    4) BP1V5是否会在一段时间后返回?  多长时间?

    5) 5)部件在哪里购买?