专家、您好!
我可以知道 BP1V5下降的原因吗? 客户遇到 TPS546B24A 会随机关闭的问题、他们发现 AVIN/PVIN 是稳定的、但 BP1V5下降。 根据检查的规格、BP1V5有30mA 电流限制、除了电流限制、我想知道是否有任何错误会导致 BP1V5下降? 非常感谢!
此致、
安连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
我可以知道 BP1V5下降的原因吗? 客户遇到 TPS546B24A 会随机关闭的问题、他们发现 AVIN/PVIN 是稳定的、但 BP1V5下降。 根据检查的规格、BP1V5有30mA 电流限制、除了电流限制、我想知道是否有任何错误会导致 BP1V5下降? 非常感谢!
此致、
安连
BP1V5以内部连接到 DRTN 的 AGND 直接脱离 AVIN 运行、而 AGND 不应连接到 BP1V5电容器的旁路回路以外的任何外部网。 导致 BP1V5跌落的唯一原因是:
1) 1) AVIN 电压损失
2) 2) AVIN 到 AGND 的中断
3) BP1V5上的加载
4) BP1V5的旁路不正确
5)将 DRTN/ BP1V5旁路返回连接到 DRTN 以外的任何地方。
您是否有要分享的受影响电路原理图?
Peter、您好!
根据客户的板进行的检查、我们尝试了以下步骤进行调试、但没有进一步的步骤。 我已向您发送了包含原理图/波形/描述的电子邮件。 请帮忙。 谢谢!
1.将去耦电容(BP1V5至 DRTN)从1uF 更改为2.2uF。
2.从 BP1V5到 AGND 增加额外的2.2uF。
3.很难测量 BP1V5的电流、因此无法检查它是否过载。
4. Fusion Digital Power Designer GUI 中看不到任何内容、因为发生此问题时 NB 无法与 TPS546B24A 通信。
5.确保没有 EN 拉低根本原因。
6. X 射线确保没有焊接问题。
7.已更改外部电阻/电容如 C2390 C2389 R1886 &选择模型电阻*7. 问题仍然存在。
此致、
安连