This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:不干扰电池的稳压电源路径输出

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ24195L, BQ25303J, BQ24196, BQ24192, BQ24192I, BQ24190, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226272/bq24196-regulated-power-path-output-without-disturbing-battery

器件型号:BQ24196
主题中讨论的其他器件:BQ25303J、、 BQ24192、BQ24193、BQ24195L、 BQ24192IBQ24190BQ25606

我对直接从切换式电池充电器(而不是通过电池)获取系统电源有疑问。
我需要 Vout=4-5.5V、Vin=12-15V (可能会变化)、并在输入电压断开连接时使用1节4.2V 锂离子电池备份。
在正常模式下(存在输入电压)、它应该直接从其降压转换器输出3.5-5.5V 电压(而不是通过电池)。
我看到很多 bq2xxxx 在 SYS 或 SW 引脚上的电压为3.5-4.35V。 从中牵引(50 -400mA)会干扰电池充电检测(因为 SW/SYS 引脚电压将随着外部消耗而下降)吗? 我会讨厌由于消耗而导致的"纹波"电荷/分解。 我希望电池尽可能断开、只是等待 Vin 消失。

12V 的电源将能够提供足够的充电和消耗、因此没有负载共享。

我一直在查看这些:
bq25303J、bq24195L、bq24193、bq24190/bq24192/bq24192I、bq24196。

独立是一种很好的安全措施、但我还将启用从 MCU + i2c 总线和分流电压监控器对其进行控制。

都是不错的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 首先、BQ25303J 的架构不同于您列出的其他器件。  您列出的所有其他器件均为窄 VDC (NVDC)架构、其中 BATFET 将系统与电池分开。 每个器件数据表都应提供一节内容来进一步介绍 NVDC。  在 BQ25303J 上则不是这种情况、因为只有一个降压转换器输出。 由于您希望尽可能断开电池连接、我不建议使用 BQ25303J。  

    在 BQ2419x 器件上运行、在 SYS 牵引50 -400mA 将不会是问题。  

    NVDC 架构允许您设置通过 I2C 存在 Vin 时的最小系统输出电压。 请注意、我们没有可将最小系统电压设置为4V 或更高的单节电池充电器。 例如、在 BQ2419x 器件上、SYS_MIN 最大值设置为3.7V。 当电池高于 SYS_MIN 阈值时、SYS 电压将跟随电池、当电池放电后、SYS 电压将被调节至 SYS_MIN 设置。 例如、当您的电池充满电时、SYS 将被调节为4.2V。  

    因此、如果您的设计要求 SYS 引脚上的 Vout 始终高于4V、您可能需要一个双芯片解决方案。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 实际上 SYS 不必高于4V。 它  应该为3.3V LDO 供电、该 LDO 应该能在3.7V 或更低电压下正常工作。  

    我需要在12V 和 bq2xxxx 之间放置一个可耐受40V 电压的汽车降压转换器(AP64352QSP-13)    (以使输入保护更轻松)、因此 bq2xxxx 的输入电压现在为5V (如果其使整个系统更有效、则可更改为任何更高电压)。  当我以串联方式将降压转换器和 bq2xxx 连接时、我需要注意什么问题(频率、共振等)?

    我已经将选项限制 为 bq25606和 bq24195L。 对于  bq24195L、产品说明书第34页(9.2典型应用)。  我可以省略整个 Q1/Q2电路(因为它直接连接到5V 降压转换器)吗? 如果不需要 OTG、还需要 Q3/R10/R11、并通过10k 将 OTG 拉至地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在电池充电器 IC 之前具有输出5V 的降压器件是没有问题的。  

    BQ25606和 BQ24195L 相对相似、主要区别在于 BQ25606是独立的、而 BQ24195L 是 I2C 控制的。  

    有关 BQ24195L 典型应用的问题、请参阅以下内容。  

    -第34页所示的 Q1/Q2电路用于隔离、以防止在 IC 处于升压模式时向 VBUS 供电。 这可以省略、因为您似乎未使用 OTG 升压功能。  

    -对于 OTG 引脚电路、可通过10千欧电阻器随意接地、因此禁用 OTG。 请注意、在降压模式下、如果通过 D+/D-线路检测到 USB 主机输入、OTG 引脚驱动为低电平会将初始输入电流设置为100mA。 此输入电流限制设置可通过 I2C 设置覆盖。 有关 D+/D-检测和设置输入电流限值的更多信息、请参阅 BQ24195L 数据表的第13页和第14页。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    加勒特