This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:是否可以使用它通过12v 输入产生-15Vdc。 如果可能、我可以在哪里找到-ve 输出的设计工具。 之间的差异。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226887/tpsm63606-whether-it-can-be-used-produce--15vdc-from-a-12-v-input-if-possible-where-can-i-find-design-tool-for--ve-output-and-example-schematic

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件:TPSM63602

TPSM63602是否可用于从12v 输入产生-15Vdc 的电压。  如果可能、我可以在哪里找到-ve 输出的设计工具。 之间的差异。

Webench 设计工具不允许选择任何-ve 输出。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boggarapu:

    通过执行几个步骤、大多数降压转换器可转换为反相降压/升压拓扑。 请参阅随附的指南。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva856

    此致、

    Henrye2e.ti.com/.../A-guide-to-implementig-IBB-converters-v5.pptx