This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:封装信息请求(共面性)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218674/tps7b81-q1-package-information-request-coplanarity

器件型号:TPS7B81-Q1

专家、您好!

我还有与 此 E2E 主题相关的其他问题

我们的客户希望了解如下信息。

您会考虑提供此信息吗?

如果我们无法为 IT 客户提供信息、您会告诉我为什么我们不提供或不能在技术上提供此信息、除非"我们遵循标准"?

谢谢、此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:  

    此信息已在封装图中列出、并且已在上一个 E2E 主题中分享。 等效信息为:  

    它们的封装不同、因此信息会有所不同。 KVU 有引线、而显示的 DRV 示例没有引线、因此共面性不同。  

    所示为底板加上测量平面及其所有尺寸。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar:

    我认为没有横截面形状信息和针的厚度信息,如 下图中的蓝色回路。

    我们如何确认这些信息?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:  

    机械工程图有不同的视图。  

    顶视图:  

    这显示了 LxW 尺寸(X 和 Y 平面)。 另外、我们还可以看到引脚本身的宽度和长度。

    交叉/侧视图:  

    此处显示引脚的厚度或 Z 平面。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar:

    我想确保引脚厚度的变化。

    厚度变化信息(0.018<=<0.024 )位于模具附近。
    并且、引脚尖的厚度被定义为固定值(0.02)。

    然后、我们是否可以将模具附近的变化信息应用到销尖?

    谢谢、此致、
    栗内和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:  

    我必须联系我们的封装团队以确保这一点。 我看了图、(0.018<=<0.024 )偏差也对应于选项卡。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar:

    是否有任何关于这一点的更新?

    谢谢、此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:  

    我已经跟封装团队一起做了这件事。 然而、最好假定引脚的厚度为0.02。

    如果客户希望/需要某种容差(最小值/最大值)、那么、  如果客户希望具有某种范围、可以使用0.018<=<=<0.024作为容差、即使这与标签本身相对应、 与引脚厚度无关。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯特