This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:当 EN 使能时、MOS 会损坏

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225500/lm5143-q1-when-en-enable-mos-will-damage

器件型号:LM5143-Q1

大家好、

现在、客户使用 LM5143-Q1、有一个问题需要解决、这种情况非常紧急。

器件工作条件:输入电压=24V、输出电压=14.4V、典型值 Iout=6A。

当客户启用 EN 时、Vout2的 MOS 将会击穿。

当然、客户测试当移除 Vout1或 Vout2的 MOS 时、该电路可以正常工作。

随附的文件是原理图、您能帮助支持此 problem.e2e.ti.com/.../G3_5F00_SCH_5F00_0305_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Colt  

    • 如果死区时间不够、请检查死区时间、请尝试在 R265012处使用零欧姆栅极电阻器。
    • 是否在空载时发生损坏? 如果在空载条件下未发生该情况、请缓慢增大负载、同时监控 MOSFET 的温度。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ericlee,ñ o

    感谢您的反馈。

    现在一个相电路可以,不管 Vout1和 Vout2,、但当我尝试使用附加原理图等两相电路时、空载时会产生大电流并 损坏 MOSFET。

    该测试是在空载条件下发生的。

    仍然可以听到电感饱和的声音、把电感改为4.7u 会有显著的改善、电流也会降低。

    谢谢

    V·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent  

    如果您听到可闻噪声、则问题可能是由环路不稳定引起的。 请尝试 R265011 = 12k C265005= 5.6nF 组合。 此变化将降低交叉频率、同时保持补偿器零点频率不变。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent  

    此外、请检查这6个组件及其连接。 如果电流检测输入在双相单输出配置中不平衡、则可能会出现"A"通道拉电流和"B"通道灌电流的情况。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    根据您的建议、我试图修改  R265011 = 12k C265005= 5.6nF 的参数、但影响很小、仍然可以听到电感的噪声。 之后、我进行了几项更改:

    1.移除 C265024电容器并在 R265005的布局附近添加一个10U/1210电容器。

    2.将 C265030更改为10U/1210。

    3、移除 C265008、将32引脚电阻连接至 VDD、并禁用断续模式。

    电路已经正常、几乎听不到电感,的噪声、我测试了一些参数、比如抖动、纹波都可以。

    关于1和2的变化、我尝试使用对改善电感噪声没有影响的小尺寸电容器(0805和0603)、
    下周、我将调查  其中一到两项变革是有效的。
    你有什么建议吗,谢谢。

    V·布尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent  

    很高兴听到您的电路现在恢复正常。   

    我认为 使用 Qucik Start https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229再次检查您的组件选择(尤其是环路补偿组件)是有价值的 。 请不要忘记输入降额的输出电容值。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    周末我的 PCBA 在实验室里呆了两天。 昨天给它上电时、电流很高。 我试过几次,这是相同的现象。 当我使用示波器进行测量时、结果再次恢复正常。 我离开 PCBA 一天来重现这种现象,但它没有出现,当它今天通电,电流是正常的。

    V·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent  

    正如我所提到的,我 认为 使用 Qucik Start https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229仔细检查您的组件选择(尤其是环路补偿组件)是有价值的 。 您的系统稳定性有可能处于边界。  

    - EL